欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

模具的焊接作业

  • 2022.03.10 09:43:44
  • 米思米
  • 2073

 当注塑成型模具的部分零部件因磨损而发生损耗,或是顶角部分因碰撞而发生缺损时,可使用焊接的方法来对该部分进行维修。在精密模具上,焊接时产生的高温以及形成的氧化层会对模具零件造成很大的损伤,所以通常不使用焊接的方式进行维修,但对于大型模具以及成型产品的外观质量要求不严格时,或是进行紧急维修时,焊接是一种重要的维修技术。因此,在本期中对焊接做简要解说。

1. 焊接的种类


 用于模具维修的焊接,大致可分为以下3种。

(1)钎焊

(2)气焊

(3)电焊

 

2.各种焊接方法的特征


(1)钎焊
钎焊是利用火焰熔融焊料或银等材料,然后覆盖修复部分的焊接方法。由于是使用不同于作为基材的碳素钢的金属材料进行维修,因此接头的强度不是很高。但焊接作业很简单,因此适合用于应急抢修。

 

(2)气焊
一般指氧乙炔焊。一边从气瓶供给氧气和乙炔气,一边点火,并将焊条提供到火焰中进行焊接。熔透部分的接合强度低于电焊,但可以充分达成修复的目的。与电焊相比,对基材的热影响较少,所以可适用于需要防止变形的模具。

 

(3)电焊
利用交流电或直流电的电流产生电弧发热从而进行焊接的方法。焊接工艺中,所采用的方法主要有3种。

 

1)  手工电弧焊

利用焊条进行电弧焊接。常用于常规机械部件的焊接。

2)  二氧化碳保护电弧焊

在二氧化碳气体保护下进行焊接。可防止焊接部分氧化

3)  惰性气体保护电弧焊

在氩气等惰性气体保护下进行焊接。这是最适合用于模具维修的焊接方法。

 

 可以可靠地防止焊接部分氧化,并且可以抑制氧化物的产生,因此即使在抛光之后也不太可能产生砂眼和气泡。但是,作业成本很高,并且有一个限制,只有拥有相关设备的企业才能够完成相关工艺处理。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities